This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM2612:"No Module named struct"on clean install / Build of SDK examples

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580098/faq-am2612-no-module-named-construct-on-clean-install-build-of-sdk-example

器件型号:AM2612


您好、ASM 团队:  

尝试在全新安装的 10_02_00_15 SDK 上构建一个简单的 GPIO 切换程序后、我收到以下错误。 我们以前见过这种情况吗?  image.png

祝您一切顺利、

Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    此问题是由于 PC 上未安装 python 依赖模块导致的。

    您需要在 MCU_PLUS_SDK 安装路径内安装 requerements.txt 文件中列出的相关模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照 SDK 的 requirements.txt 文件中所述安装依赖项:

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am261x_11_02_00_15\requirements.txt

    bcrypt===4.2.1
    cffi==1.17.1
    Construct=2.10.70
    加密==2.8
    paramiko=2.9.3
    pycparser==2.22
    pyelftools=0.31
    PyNaCl==1.5.0
    pyserial==3.5
    6==1.16.0
    tqdm==4.67.1
    xmodem==0.4.7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、  

    我懂了。 如果编译 SDK 时必须这样做、安装程序最好处理它。

    祝您一切顺利、

    Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意、ethan、问题在于在 SDK 中打包开放源代码可交付成果对于许可证等有些麻烦