This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ARM 编译器 5.1.6 优化-O0 问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580573/tms570lc4357-question-on-optimization--o0-for-arm-compiler-5-1-6

器件型号:TMS570LC4357


尊敬的专家:

ARM 编译器 5.1.6 (SPNU151I) 的文档表明、使用-O0 优化时、编译器将简化表达式和语句。 对于类似的代码结构、优化引入的更改是否相同? 或者编译器的输出可能不是确定性的?

(原因是我们需要为程序验证编译器的输出是否正确。 如果不使用优化,代码示例足以验证编译器输出是否正常,但如果类似代码结构的输出可能发生变化,则需要对完整代码的编译器输出进行分析。)

此致、

Jose Abea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    1. 关于-O0 处的表达式简化:
    • 在优化级别-O0、编译器会执行一些基本的表达式简化、但这些优化对于相同的代码结构而言是最小的、通常具有确定性。
    • O0 的简化主要侧重于基本的常量折叠和直接的表达式缩减、而不会改变代码的逻辑结构。
    1. 确定性行为:
    • 编译器输出可能有一些变体、但这些变体通常与调试信息和元数据相关、而不是与实际的代码生成相关。
    • 在比较实际的可执行代码(而不是完整的输出文件)时、-O0 处的编译器行为对于相同的代码结构应该是确定性的。

    --
    此致、
    Jagadish。