Other Parts Discussed in Thread: AM2634, UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:
我们有基于 AM2634 微控制器的新硬件。 我尝试使用 Uniflash 和 CCS 的外部 XDS110 调试器在新电路板上加载固件。 该过程失败、并出现以下错误“连接到目标时出错:(错误–2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.2.0.3575)“。 随着 JTAG 完整性测试通过、与硬件的连接看起来正常。 SWD 连接也是如此。 以下是更多详细信息。 我使用 DIP 开关将 SOP(引导模式)设置为 — UART。
处理器正确获得 3.3V 和 1.2V 电压。 我们尚未启用并将 1.7V 电压连接到处理器。 PORz 信号正确置为有效且稳定。 ClockOut 信号正确、显示的频率为 25MHz。 我还尝试通过将目标保持在复位状态来连接到目标。 这也失败了。 我还尝试了降低 100kHz 的 JTAG 时钟速度。 使用 SWD 模式失败、错误消息为“检测到错误的 SWD 标头“。 有什么可能出错的地方?
提前感谢、