This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:SD 卡接口

Guru**** 3024470 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575117/launchxl2-570lc43-sd-card-interfacing

部件号:LAUNCHXL2-570LC43
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LC4357、 HALCOGEN

工具/软件:

我将 SD 卡(SPI 模式)与连接 TMS570LC4357 消息流 MibSPI1 (我还测试了 MibSPI3/SPI1/SPI3)。 我附上了我的项目 ZIP (Halcogen config + code )。 下面是我的硬件连接和配置—请告诉我我还应该提供什么。

Launchpad (TMS570LC4357)→SD 卡读取器模块
SCLK (J5 引脚 7)             →CLK
GOIA_0 (J4 引脚 10)           Δ V→(我同时尝试了 GIOA_0 和 MibSPI1_NCS_1)
SIMO_0 (J6 引脚 6)            Δ I MOSI/→  
SOMI_0 (J6 引脚 7)            →MISO/DO
3.3V                      →Ω VCC(我还测试了模块上的 5V 电压)
GND                      →Ω GND

我附上了工程文件以供参考。   e2e.ti.com/.../sd-card-interfacing-with-LAUNCHXL2_2D00_570LC43.zip

我没有收到 SD 卡的任何响应(例如,空闲状态下为 0x01)、这意味着 SD 卡模块尚未连接。  

可能的原因是什么? 有什么我错过的吗?

期待您的答复

此致

Radha Kishan Sharma