This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519-Q1:如何生成 MCAL 的.hex 和 elf 文件

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1581442/mspm0g3519-q1-how-to-generate-hex-and-elf-files-of-mcal

器件型号:MSPM0G3519-Q1


尊敬的专家:          

 根据 MCAL MSPM0_00.02.04.00、编译只能生成.xem0plus 文件。 它还能否生成.hex 和.elf 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以选择 使用  xem0plus 进行编程/调试、从 M0 器件中以十六进制格式读取固件、然后将其保存到 PC 以供其他使用。