This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:确认可与 AM243x 配合使用的 PMIC

Guru**** 2913650 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65214, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580827/am2431-confirmation-of-pmics-available-for-use-with-the-am243x

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:TPS65214TPS65219

尊敬的专家:

是否有 MOQ 为 500 或更低(例如小 T&R)的 AM2431BSDFHIALVR 可用 PMIC?

由于 buck0=0.75、并且需要 0.85 的 VDD_CORE、LP873345RHDT 被视为不可用。
LP87334DRHDR 和 TPS65219x 的大型 MOQ 使其难以选择。
如果这里很难回答、离线通信也是可以接受的。

请参阅: 使用 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 为 AM64x 和 AM243x Sitara 处理器供电  

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。  LP87334D、TPS65219、TPS65214 或分立式电源解决方案都是为 AM243 供电的有效选项。  我正在将此 E2E 转交给 PMIC 团队、以便他们可以对最低订单数量为 500 或更少的可用选项进行评论。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    关于订购相关的问题、 您可能需要联系您当地的销售代表或 客户支持团队、因为他们通过与 E2E 论坛不同的渠道来处理此问题。  

    我们仅提供 完整 LP87334DRHDR 和 TPS65219 采用标准大型 T&R 封装数量 (3000) 的卷带包装。
    不过、您可以订购作为剪切带提供的较小数量、
    您也可以选择定制卷带、但需要额外支付卷带费用。  

    如果您有任何关于选择 PMIC 来为 AM243x 供电的技术问题、敬请告知。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Brenda、 Sarah、

    感谢您的支持。 我明白了。  我将咨询当地代表。

    此致、
    正常