This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:使用 Uniflash 的 UART 引导进行写入

Guru**** 2952480 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580218/tm4c1290nczad-writing-using-uart-boot-with-uniflash

器件型号:TM4C1290NCZAD
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的专家:

Uniflash 是否支持使用 TM4C 系列的 ROM 引导加载程序通过 UART 进行写入?(TM4C1290NCZADT3)

我可以使用 LM Flash Programmer 通过 UART 成功写入。 但是、当使用 UART 时、 验证  功能不可用。
我正在寻找一种使用 UART 而不是 JTAG 更新程序的方法、并且仍然能够使用验证功能。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?  如果您能解释这种情况、将会很有帮助。

    此致、
    正常