This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-ZERO-CODE-STUDIO:无法在我的 Windows 11 计算机上安装和运行 MSP-ZERO-CODE-STUDIO (v:1.01.00.08)

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-ZERO-CODE-STUDIO, SHA-256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582704/msp-zero-code-studio-unable-to-get-msp-zero-code-studio-v-1-01-00-08-to-install-and-run-on-my-windows-11-computer

部件号:MSP-ZERO-CODE-STUDIO
主题中讨论的其他部件: SHA-256

我已经尝试过几次将 MSP-ZERO-CODE-STUDIO for Windows (v:1.01.00.08 ) 下载到我的 Windows 11 计算机。  程序似乎已正确加载并安装、一旦安装、它就会打开。  如果我在此时关闭应用程序、则无法让应用程序重新启动。  由于无法运行该应用程序、因此我不得不卸载它。  我做过几次、结果是一样的。

问题 1 --如何在计算机上下载并安装 MSP-ZERO-CODE-STUDIO (v:1.01.00.08)、以便可以像任何其他应用程序一样启动?

问题 2 -- SHA-256 校验和的用途是什么?我该如何使用它?

问题 3 --您是否有应用手册说明如何将 MSPM0 微控制器的“C"代码“代码与 MSP-ZERO-CODE-STUDIO 生成的“C"代码“代码相集成?