This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:UNIFLASH:会话文件中自定义闪存器的相对路径

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582640/am263p4-q1-uniflash-relative-path-for-custom-flasher-in-session-file

器件型号:AM263P4-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好:

是否可以在 UniFlash 中使用自定义闪存器的相对路径?

我尝试了 folloiwng 没有效果:

image.png

如果绝对路径是必需的、则会话文件不可移植。

如果不可能、您能否将其添加为功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    当前不支持相对路径。 只需要使用绝对路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不可能、能否将其添加为功能?

    根据您的申请、我已将此添加为 Uniflash 的备货部分:

    jira.itg.ti.com/.../UNIFLASH-1721

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。