This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:SysConfig:它是否会通过 SPI 支持 EEPROM?

Guru**** 2950210 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582631/am263p4-q1-sysconfig-will-it-support-eeprom-over-spi

器件型号:AM263P4-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

似乎只能向 EEPROM 外设添加一个 I2C 实例。

image.png

是否有支持 SPI 通信的计划?

我们使用的是 M95M01-R |产品 — STMicroelectronics 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    SysConfig 中可配置的 I2C EEPROM 可与 TI 开发板上的 CAT24M EEPROM 器件(例如 AM263Px 控制卡或 LaunchPad)配合使用。

    可以绝对使用具有 SPI 通信功能的 EEPROM、SDK 中不乏开箱即用的默认驱动程序来支持您的 EEPROM。  

    此致、

    Brennan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brennan。  然后我推断出没有支持 SPI 的计划。