This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Hercules 系列的驱动程序库

Guru**** 3024180 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578441/tms570lc4357-driver-library-for-the-hercules-series

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDK、 HALCOGEN

我正在为 Hercules 系列开发板寻找 Halcgen 以外的库。 我有一个 TMDX570LC43HDK 开发板、 我正在寻找一个不使用 Halcgen 开发的驱动程序库。 在 MSP 系列中、示例代码中的 DriverLib 库对我非常有用。 Hercules 系列是否有类似的库?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该专家目前是 OOO、将在 TI 印度度假、请预计 10 月 23 日之前做出回复

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    对延迟的回复表示歉意:

    HALCoGen 仍然是为 Hercules 系列(包括 TMDX570LC43HDK 开发板)生成器件驱动程序和初始化代码的主要工具。

    HALCoGen 生成的驱动程序特定于您的配置、是工程结构的一部分。

    当您正在寻找 HALCoGen 的替代方案时、值得注意的是、您可以:

    1. 使用 HALCoGen 生成一次驱动程序、然后将其用作工程中的独立库
    2. 使用技术参考手册 (TRM) 和数据表创建您自己的硬件抽象层
    3. 使用 HALCoGen 生成的代码作为参考来创建您自己的驱动程序库

    除此之外、我们还有 MCAL 驱动程序、 可从以下位置访问:

    (+) TMS570LC4357:Autostar MCAL — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    --
    此致、
    Jagadish。