This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1106:非 IO 多路复用器含义

Guru**** 3023670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582368/mspm0c1106-non-io-mux-meaning

器件型号:MSPM0C1106


尊敬的 Champs:

我向我们的客户询问这个问题。

此非 IO 多路复用器在以下数据表中以红色表示是什么意思?

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、 模拟功能不是由 IOMUX 配置的、因此模拟功能没有 IOMUX 编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只会影响 M0 的低级代码、您可以参考 MSPM0 SDK 来了解不同引脚功能的使用。