This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1106:如果未使用 VREF、该怎么办?

Guru**** 3023760 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1105, MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582385/mspm0c1106-what-if-vref-is-not-used

器件型号:MSPM0C1106
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0C1105、 MSPM0C1103

尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

 

www.ti.com/.../slaaeg4

image.png

 

  1. 对于 MSPM0C1105/C1106、如果用户仅使用连接到 VDD 的内部基准、则 VREF+/VREF-引脚可用作通用 IO。 对吗?
  2. 对于 MSPM0C1103/C1104、如果用户仅使用连接到 VDD 的内部基准、则 VREF+/VREF-引脚可用作通用 IO。 对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对于 C1105/C1106、是的、您可以使用 VREF 引脚作为通用 IO。

    2.对于 C1103/C1104、没有外部 VREF 引脚。