This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:'SC_ERR_PATH_BROKEN '

Guru**** 3023760 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574193/tms570lc4357-sc_err_path_broken

器件型号:TMS570LC4357
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

我们在定制电路板中使用 TMS570LC4357、并通过 Uniflash 和 XDS200 USB 调试探针刷写、在某些情况(板)中、我们会在 CCS 测试连接窗口中收到以下错误

[开始:Texas Instruments XDS2xx USB 调试 Probe_0]

执行以下命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -S integrity

【结果】


----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------

C:\Users\pnagesh\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1271\0\BRDDATAC\testBoard.dat

----- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------

此实用程序选择了 560/2xx 级产品。
此实用程序将加载程序“xds2xxu.out"。“。
库构建日期为“2024 年 4 月 19 日“。
库构建时间为“18:50:34“。
库软件包版本为“12.7.0.00130"。“。
库组件版本为“35.35.0.0 “。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“13"(“(0x0000000d)。
控制器的插入长度为“0"(“(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------

此模拟器不会创建重置日志文件。

----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。
标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
或零卡滞故障的情况下运行。

[结束:Texas Instruments XDS2xx USB 调试探针_0]

在 Uniflash 中、出现以下错误

出现此错误后、我们根本无法恢复此 TMS570、它根本不允许擦除、调试或加载。

任何人是否可以提供可能是恢复的原因和解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们已验证、所有电源轨均无硬件或物理损坏或连接故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praneeth、

    对延迟的回复表示歉意!

    您遇到的错误 (SC_ERR_PATH_BROKEN、错误为–233) 表示 JTAG 扫描路径已损坏、并且无法与器件正常通信。 根据搜索结果、有几个潜在原因和解决方案:

    1. 硬件相关解决方案:
    • 检查 JTAG 连接、尤其是以下方面:
      • TDO(测试数据输出)
      • TMS(测试模式选择)
      • TCK(测试时钟)
      • TRST(测试复位)
    • 确认 TRST N 引脚已正确连接并被上拉
    • 确保所有电源轨上的电压电平正确:
      • 检查是否存在所有必需的电压轨 (3.3V、1.2V) 并保持稳定
      • 确认在运行过程中没有电压异常
    1. 恢复过程:尝试按以下特定顺序恢复器件:

    2. 打开目标配置窗口

    3. 启动所选配置

    4. 切换到调试窗口

    5. 按住 PCB 板上的复位 (nRST) 按钮

    6. 释放 nRST 按钮后立即点击“Connect Target“

    7. 可能需要多次尝试该序列

    8. 其他故障排除步骤:

    • 尝试降低连接设置中的 JTAG 时钟频率
    • 在两次尝试之间完全对电路板进行下电上电
    • 如果可能、使用示波器检查 JTAG 信号以验证信号完整性
    • 确保没有可能干扰 JTAG 通信的电气噪声源
    1. 未来的预防:
    • 检查 PCB 布局、了解潜在的信号完整性问题
    • 确保 JTAG 布线不会穿过电源平面或接地平面分割点
    • 如果噪声是问题、请考虑在 JTAG 线路上添加额外的滤波

    --
    此致、
    Jagadish。