This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:有关对 VLAN 端点器件使用正常以太网端口与 ICSS 以太网端口的说明。

Guru**** 3023830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582416/am6442-clarification-on-using-normal-ethernet-vs-icss-ethernet-port-for-vlan-endpoint-device

器件型号:AM6442


您好 TI、

我们正在设计一个将处理器用作 VLAN 端点器件的系统。 我们想澄清是否必须使用 ICSS 以太网端口 或者、如果我们可以使用 标准以太网 MAC 端口 搭载多摄像头系统。  

请澄清这一点。

 

此致、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这不是强制性的。 您也可以使用 CPSW MAC 端口。