This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:TRNG

Guru**** 3023760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1581053/mspm0g3519-trng

器件型号:MSPM0G3519


您好、

根据 TRM 文档、TRNG 可用作熵源、在实现确定性随机比特生成器 (DRBG) 时推导真随机种子值。

熵源也是仅 LDO 还是温度? 根据客户要求、TRNG 应与温度无关。 那么,我们有同样的魅力吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    熵源仅由专用于为 TRNG 外设供电的内部压降稳压器供电、以提高对电源操控攻击的抵御能力。 不会对稳压器本身进行熵源采样。

    熵源也不是温度传感器、也不会因温度引起的模拟热噪声或电压变化而产生随机性。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的答复。

    根据您的电子邮件、我是否可以得出结论:在工作范围内、此 ECU 的 TRNG 将与散热无关、但如果温度或电压变化超出工作范围、则 TRNG 功能将受到影响?

    此致

    Rahul Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是正确的、在规格范围内、温度和电压不会有问题。 但是、当超出规格时、无法保证 TRNG 以及任何其他外设的功能。  

    该器件可以运行许多运行状况测试、如果超出规格运行、则可能会触发 技术参考手册 15.2.4 中所述的一些失效模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定感谢您的答复。