This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:比较器输入阻抗等

Guru**** 3024000 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1573929/mspm0g3507-comparator-input-impedance-and-more

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:OPA333

工具/软件:

我似乎找不到比较器输入阻抗的任何参考。 有人能给我一些提示吗?

查看数据表可以发现、OPA 和 GPAMP 具有低阻抗输入。

此系列中是否有任何具有“高“输入阻抗的模拟元件?  例如 10M 或更高?

谢谢、R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 R:

    比较器具有高输入阻抗、除非其他外设在同一引脚上也进行多路复用。 OPA 也是高阻抗、除非处于反馈模式。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我本来希望有一些定量参数。  
    我必须添加外部 OPA333、效果很好。