This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:MSPM0 安全库支持 — 包括用于 ISO26262 ASIL 安全的 Arm STL

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1581614/mspm0g3507-q1-safety-library-support-for-mspm0---incl-arm-stl-for-iso26262-asil-safety

器件型号:MSPM0G3507-Q1


团队、

我们的客户询问了 MSPM0 安全库支持:

Arm FuSa RTS:面向嵌入式系统的认证安全软件–ArmRegistered是一个潜在选项。 但这是否与 TI ARM Clang 编译器一致?  TI 是否会为 MSPM0 提供此服务?

但是、我们的客户具体询问了 STL: ARM STL 实现 ISO26262 ASIL D 安全 — ArmRegistered。  因为它们需要在 MSPM0 上进行上电内核测试。 STL 源代码是否至少可从 TI 或 TI 编译器库获得?  或等效的测试用例/源?

CY、

CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我将联系 Chakra 获取答案。  

    马修