This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010247:TIDA-010247(32S BMS 参考设计)查询

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582305/tida-010247-tida-010247-32s-bms-reference-design-inquiry

器件型号:TIDA-010247


尊敬的 TI 支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在研究 TIDA-010247(32S BMS 参考设计) tidmb58a.pdf  — www.ti.com/.../TIDA-010247— 和使用 Code Composer Studio 对进行编程 MSPMOG3519 微控制器 IC 。 由于参考设计支持多达 32 个串联电池、我想了解如何修改源代码、以支持具有更少电池(例如 24S 或 28S)的配置。

具体而言、希望您提供有关演示代码中哪些参数或代码部分的指导 MSPM0 SDK (demos\bq769x2_TIDA010247) 需要进行更新以适应不同的电芯数。 这些信息将极大地帮助我了解基准电路的工作方式以及 MSP 和 BQ 器件在系统内的交互方式。

此致、

Md Sadi Mobassir