This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:我之前购买的 XDS110 调试器存在问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582278/tmdsemu110-u-issue-with-the-xds110-debugger-i-purchased-previously

器件型号:TMDSEMU110-U


尊敬的团队:

我写信报告我之前购买的 XDS110 调试器存在问题。
当我将其连接到我的 PC 时、系统无法再识别它。 我已尝试使用多个 USB 端口和电缆、但问题仍然存在。

此外、我注意到调试器上的 LED 在连接时根本不亮、这可能表示存在硬件故障。

您能否告知可能的故障排除步骤、或者告诉我是否有可用的更换或维修?

感谢您的帮助。

此致、
Atsuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsuki:

    当您将探针连接到 PC 时、它是否在设备管理器中枚举任何 COM 端口?

    此致、

    Brennan