This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2-Q1:AM263P2 SPI 接口

Guru**** 3018200 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1583029/am263p2-q1-am263p2-spi-interface

器件型号:AM263P2-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

您好的团队、
   因此、 SPIx_D0 引脚应被视为 MISO、我可以 通过 SPI 连接在两个 MCU 之间的通信中连接到另一个 MCU 的 SPIx_D1。

 

此致

Jayakeerthana P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jayakeerthana:

    SPI 输入的电压  控制器模式:

    默认情况下、SPIx_D0 为 MOSI、默认情况下、SPIx_D1 为 MISO。 但是、可以在 SysConfig GUI 中进行这些更改、即 D0 可以配置为 MISO、D1 可以配置为 MOSI。

    D0 = MOSI(dpe0 =启用)

    D1 = MISO (DPE1=禁用、输入选择= 1)

    D0 = MISO(dpe0 =禁用)

    D1 = MOSI (DPE1 =启用、输入选择= 0)

    或者、可以通过更改 SysConfig 中的“mode"字“字段为 SPI 外设模式修改这些设置。

    此致、

    Brennan