This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM263x 外部 VREF 拉电流

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578720/am2634-q1-am263x-external-vref-source-current

器件型号:AM2634-Q1


您好:

我希望将外部 1.8V 基准应用于 AM263x 系列 Sitara MCU 上的 ADC 和 DAC 基准引脚 (ADC_VREFHIX 和 DAC_VREFX)、但没有有关外部基准拉电流能力的规格。  

控制卡中有一个单位增益放大器来馈送每个基准、而 LaunchPad 中有一个外部连接器、但我在数据表中找不到所需的拉电流。

请告诉我需要什么电流!

谢谢您、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    AM263x 控制卡设计使用 REF3318AIDBZT 生成基准电压、并使用 OPA4350EA/250 作为单位增益放大器。 有关详细信息、请参阅 AM263x 控制卡原理图。 下面的屏幕截图供快速参考。

    有关规格、请参阅 AM263x 具有实时控制功能的 SitaraTm 微控制器数据表的第 6.8.2 节“模数转换器 (ADC) “(修订版 E)、了解 ADC 输入基准的 VREFHI 输入电流。

    请注意、AM263x MCU 还具有由 REFBUF[2:0]生成的内部 ADC 基准、该基准也可用于 ADC 基准。 更多详细信息 、请参阅 AM263x SitaraTm 微控制器技术参考手册(修订版 I)的第 7.4.2.2.3.1 节“内部 ADC 电压基准缓冲器控制“。 使用外部基准时、请务必确保关闭该内部基准缓冲器。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tejas!

    不确定我错过了 VREFHI 输入电流、但现在我们可以! 是否有任何进一步的理由/要求推动了使用单位增益放大器?

    我打算使用 LM4128BQ1MF1.8/NOPB 作为 ADC 和 DAC 1.8V 基准的基准、以提高内部基准的精度。 这似乎是仅使用单个 LM4128BQ1MF1.8/NOPB 直接驱动 ADC_VREFHI 引脚和 DACVREF 引脚的可行选项吗? 还是需要一个缓冲区、如控制卡中所示。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    不确定我是如何漏掉 VREFHI 输入电流的、但现在我们正是! 是否有任何进一步的理由/要求推动了单位增益放大器的使用?

    不用担心!!!  通过适当的去耦(外部 4.7µF)、可以降低对单位增益放大器的需求。 但是、使用这个单位增益放大器可以将一个 ADC 的噪声隔离到另一个 ADC(基准将具有各自的基准源,因此在 ADC 同步运行期间,它们不会相互影响)。

    如果您正在寻找尽可能出色的精度、我建议使用这个单位增益放大器。 否则、我只需将基准直接连接到适当的去耦。

    此外、由于您正在寻找理想的精度、我希望您能查看第 7.4.2.18.2 节“选择 AM263x 技术参考手册的采集窗口持续时间 “、其中包含有关 ADC 信号调节电路设计和评估的更多链接应用手册。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni