This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:Modbus 示例

Guru**** 3018200 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519, LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582875/mspm0l1306-modbus-example

器件型号:MSPM0L1306
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507、LP-MSPM0G3519、LP-MSPM0G3507

尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

我们是否有任何 Modbus(通过 UART)示例、最好使用外部 RS485 收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的团队正在开发 Modbus 演示。 让我先与我的团队核实一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看最新的 SDK。 演示应包含器件 G3507。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    它位于 C:\ti\mspm0_sdk_2_07_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\Modbus、

    但它不在  

    C:\ti\mspm0_sdk_2_07_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0L1306

    您能否帮助确认为什么它在 G3507 示例中存在、但在 L1306 示例中不存在?

    例如、是否存在计算功率限制? UART 模块差异/限制?

    请帮助明确说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它最初是在 G3507 上开发的。 但它也可以与 C1106 配合使用、因为它们的 UART 模块非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    让我再确认一下。

    Modbus 示例也可用于 L1306 和 C1106、即使它们的时钟速率比 G3507 慢得多。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已与客户核实 Modbus 速率?

    通常介于 2400bps 到 19200bps 之间。 为什么您认为 L1306/C1106 的时钟不支持 Modbus?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、champ、

    是的、我认为波特率在这里可能是一个关键因素。

    用户感到困惑、为什么 TI 没有 Modbus 示例的此类文件夹。

    因此、他们要求我们澄清这一点。

    如果是、您能否帮助检查我们是否可以将此文件夹放入即将进行的 MSPM0 SDK 更新中、以便用户放心使用?

    他们将首先研究 G3507 上的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M0 Modbus 解决方案刚刚在最新的 SDK 中发布、该 SDK 通过 LP-MSPM0G3507 和 LP-MSPM0G3519 进行构建和测试。  

    是的、我们会将其移植到其他需要更多测试的 M0 器件中。  

    如果客户短期内需要、请向 MSP LSM 应用团队发送电子邮件、我们可以与我们的软件团队核实。