This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:适用于 r5f 内核的非对称加密驱动程序

Guru**** 3018260 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580675/am263p4-asymmetric-cryptographic-drivers-available-to-r5f-core

器件型号:AM263P4


您好、

我正在为上运行的应用程序开发一个加密库 AM263P4 我想支持 AES、RSA、SHA 和 RNG 正常工作。

我可以告诉你:

  • 有现有的 AES 和 SHA. 底部 DTHE(数据变换与哈希引擎) 。

  • 可通过访问随机数生成 HSM 客户端 驱动程序(获取随机数服务)。

  • 但是、我没有找到任何一个 RSA 或其他协议 对称加密 上运行的代码可以访问的驱动程序 R5F 内核 。

它看起来像 HSM 都可以访问 公钥加速器 (PKA) 、它在内部用于证书和映像验证。

在 AM263P4 SDK 文档中、我找到了此注释:

注意: 在 HS-SE/HS-HSM 器件上、R5F 不支持真随机数生成 (TRNG) 和 PKA(公钥加速器)、因为这些是安全资产并针对 FS 锁定。 TRNG 和 PKA 是单上下文引擎、因此是 FS 器件上的安全资产。

鉴于此、我想确认:

  1. 有任何问题吗 非对称加密驱动程序 (例如,用于 RSA 或 ECC)、可用于在上执行代码 R5F 内核 ?
  2. 或是所有公钥操作必须完全由处理的目的 HSM ?

谢谢