This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:在使用 XDS110 调试器进行调试期间、它将断开连接并显示问题说明中的错误

Guru**** 2926530 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580364/tms570ls0914-during-debugging-using-an-xds110-debugger-it-will-disconnect-from-debug-state-and-show-error-which-is-in-the-issue-description

器件型号:TMS570LS0914


控制器:TMS570LS0914

IDE : Code Composer Studio 12.3.0

调试器:XDS110 调试探针

CortexR4:尝试 20 次后无法确定目标状态
CortexR4:在断开连接之前未能从目标删除调试状态。  程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。  建议在连接并重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varalakshmi:

    对延迟的回复表示歉意!

    1. 请尝试以下解决方法:
    • 首先、对电路板和 XDS110 调试探针完全下电上电
    • 关闭 Code Composer Studio (CCS)
    • 断开 USB 电缆与 XDS110 的连接
    • 等待约 30 秒
    • 重新连接 USB 电缆
    • 重新启动 CCS
    1. 如果问题仍然存在:
    • 清除 CCS 中的所有现有调试配置
    • 在尝试再次连接之前重置仿真器
    • 在继续调试之前重新加载程序
    1. 其他配置步骤:
    • 如果您仍然遇到问题、请尝试在调试配置中降低 TCLK 频率
    • 检查您使用的器件目标配置文件是否正确
    • 确保所有 JTAG 连接都安全且连接正确
    1. CCS 12.3.0 的已知问题:
    • 最近的 CCS 版本存在一些连接问题
    • 如果问题仍然存在、请考虑暂时降级到 CCS 12.7.0、因为某些用户报告此版本具有更高的稳定性
    1. 硬件注意事项:
    • 确认没有任何电气噪声影响 JTAG 信号
    • 检查 JTAG 连接的完整性
    • 确保电源稳定且干净

    错误消息“尝试 20 次后无法确定目标状态“通常表示以下问题之一:

    1. 调试器和目标之间的通信问题
    2. 调试接口初始化不正确
    3. 程序存储器中的断点操作可能损坏

    --
    此致、
    Jagadish。