This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C3219:M33 是否支持 SDIO 功能?

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582761/mspm33c3219-does-m33-support-sdio-feature

器件型号:MSPM33C3219


尊敬的专家:

您能否帮助确认我们的 M33C3219 是否支持 SDIO 接口? 我们需要在应用中与 SD 卡通信。 我在 M33C3219 数据表中未找到相关措辞、请您确认、谢谢。  

Wiky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDIO 表示标准 IO。

    M33 支持 SDIO、HSIO 和 HDIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我们的应用需要 SD 卡通信、需要 SDIO 或 SDMMC 接口。 这并不表示标准 IO。 您可以参阅 STM32L431 数据表中的以下主题。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了 L431 D/S 中的 SDMMC 说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有与 SDMMC 类似的 M33C32 接口。 对于外部存储器、M33C32 具有用于外部 NOR 闪存的 QSPI。