This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:CiA402 状态机行为

Guru**** 3018160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1583135/am2434-cia402-state-machine-behavior

器件型号:AM2434


您好、

您能帮助回答以下客户的问题吗?

 

----------------------------------------------------

根据官方文档、CiA402 状态机应该具有特定的行为。

CiA 402 示例

 

但是、我们观察到、记录的行为与样例程序的实际操作之间存在差异。

您能否验证示例程序中 CiA402 实施的行为?

有关更多详细信息、请参阅随附文件中的表“Cia402"。“。

CiA403.xlsx 

--------------------------------------------------------

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hideaki、

    提供了与 CiA402 状态机和电机控制应用相关的修复、并将包含在即将发布的 ICSDK 版本中。
    我还会检查客户的疑问 并与您分享反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harsha:

    感谢您的答复。 请告知我们、您是否能够确认您一方的相同行为以及何时进行修复。

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hideaki、

    是的。 我可以确认、针对 即将发布的 ICSDK 版本中报告的与 CiA402 SM 相关的问题、包含了修复程序。

    此致、