This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:SBL 的存储器集 Aside

Guru**** 3018210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1577661/tmdscncd263p-memory-set-aside-for-sbl

器件型号:TMDSCNCD263P


您好:

在 SDK 文档中...

AM263Px MCU+ SDK:了解引导流程和引导加载程序

...it 提到...

“目前、区域 0x70002000 至 0x70040000 由 SBL 代码、数据、栈等使用。“

因此、我在应用的存储器映射中保留了此区域。

但是、SBL 示例的 (sbl_ospi_morple_elf) 存储器区域占用 0x70040000 以上的存储器:

         name            origin    length      used     unused   attr    fill
----------------------  --------  ---------  --------  --------  ----  --------
  R5F_VECS              00000000   00000100  00000040  000000c0  RWIX
  R5F_TCMA              00000100   00007f00  00000000  00007f00  RWIX
  R5F_TCMB0             00080000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  MAILBOX_HSM           44000000   000003ce  00000340  0000008e  RWIX
  MAILBOX_R5F           44000400   000003ce  00000340  0000008e  RWIX
  FLASH_BOOTINFO_SECTOR 60080000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  MSRAM_VECS            70002000   00000100  00000040  000000c0  RWIX
  MSRAM_0               70002100   0003ff00  00028a80  00017480  RWIX
  MSRAM_HSMRT           70042000   00040000  0000a6e4  0003591c  RWIX
  BOOT_SECTOR_INFO      80080000   00001000  00000000  00001000  RWIX

结束地址 OS MSRST_0 为 0x70041FFF、这会占用应用程序空间。

幸运的是、实际占用结束地址为 0x7002AB80、因此在实践中、SBL 至少现在能够将应用程序代码复制到 0x70040000、而无需自行拍摄...

您能否在示例中将 MSSRAM_0 的大小更改为 0x3DF00、以便如果 SBL 大小增加到超过此大小、您将知道这将影响应用区域。

HSM 固件映像还会占用从 0x70042000 开始的应用程序存储器。 正确吗?当 SBL 开始将应用程序复制到 RAM 时、不再需要 HSM 固件(因此可以覆盖该固件)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HSM 固件映像还会占用从 0x70042000 开始的应用程序内存。 正确吗?当 SBL 开始将应用程序复制到 RAM 时、不再需要 HSM 固件(因此可以被覆盖)?

    是的、正确。

    请您在示例中将 MSSRAM_0 的大小更改为 0x3DF00、以便如果 SBL 大小增加到超过此大小、您将知道这将影响应用区域。

    我将创建一个 TT、以便在即将发布的版本中修复此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。