This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:无法从 SafeOP 转换到 OP

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1583344/am2432-unable-to-transition-from-safeop-to-op

器件型号:AM2432


https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1569999/am2432-unable-to-transition-from-safeop-to-op

关于上述主题、我们的客户仍在分析日志、这需要花费大量时间。
我会在确认后立即报告、您能不能让该主题保持开放状态?
此外、我对 Aaron 之前的回答有以下问题。

在上面的线中,亚伦说:
预计会出现此故障、因为 09.00 SDK 提供的固件不支持非交错式 LRW 访问。 相应的支持仅在 SDK v09.02.00.24 中启用。

您能否提供详细说明此回复细节的文档或网站?

以下站点的“固定问题“下列出的问题 PINDSW-141 是否是这次在客户主板上发生故障的原因?
另外、关于该 PINDSW-141、是否可以披露其在以前的 SDK 中不起作用的原因以及功能修复的详细信息?

https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/ind_comms_sdk/am64x/09_02_00_24/docs/api_guide_am64x/RELEASE_NOTES_09_02_00_PAGE.html#autotoc_md58

最棒的餐厅
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    e2e.ti.com/.../EtherCAT_5F00_SubDevice_5F00_Errata.pdf

    您可以参阅随附的 EtherCAT_Sub.pdf Device_Errata(第 16 页和第 17 页)。 这也可在 SDK 中获得、网址为 /docs/. 为了更清晰起见、我采用了 11.00 SDK 的这个 pdf。

    此致、
    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的快速答复!
    我将与我的客户分享。

    此致、
    Kanae