This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:用户可以将 IOMUX 输入逻辑和输出逻辑配置为不同的 PF 吗?

Guru**** 3017640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582953/mspm0l2228-can-user-configure-iomux-input-logic-and-output-logic-to-different-pf

器件型号:MSPM0L2228


您好专家

L2228 MCU 用作 I2C 目标器件、客户需要监控 I2C 是否空闲、因此客户需要读取 MCU 引脚以查看其是否固定为高电平。 我认为的一种方法是将 GPIO 分配给不同的 PF、以便 GPIO 和 I2C 都可以读取 IO 数据、但似乎现有的 S/W 无法实现 您能否帮助检查是否有任何方法可以实现此功能?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    正如您在 IOMUX 中所述、IO PF 无法同时配置为 GPIO 和 I2C 引脚。 对于此函数、您可以使用 I2C BUSBSY 状态来检查 I2C 总线是 DILE 状态还是 BUSY 状态。 当在总线上检测到 START 条件时、在停止条件下依次清除该条件时
    低电平信号。 您可以在我们的 TRM 中找到更多信息。