This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:级联 DMA 触发 — 时间和时序

Guru**** 3018200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582779/mspm0g1519-cascading-dmas-trigger---laterncy-and-timing

器件型号:MSPM0G1519


你好。

我正在使用 DMA 对 GPIO 生成图形;工作正常。

我有两个 DMA、每个 DMA 由另一个 DMA 触发。

DMA1 首先在软件中触发、一旦启动、两个 DMA 都设置为由另一个 DMA...it 触发、将持续时间(这是我想要的)。

DMA1 软件触发器-> DMA2 -> DMA1 -> DMA2 -> DMA1...

我有来自周奕迅的消息

DMA.pdf 

但这是一个软件触发器;必须有额外的延迟,以结束 fitst DMA 启动下一个 DMA ?

谢谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    为了便于我理解、这里引入了 6 个周期的延迟、即软件延迟和硬件延迟。

    对于后续传输、只有硬件延迟、因为无需进一步的软件触发。

    因此、使用您在此处共享的文件将需要 3 个周期。

    B.R.

    Sal