This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:通用 FOC 中的函数含义

Guru**** 3018200 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1583036/lp-mspm0g3507-the-function-meaning-in-universal-foc

器件型号:LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507、 DRV8329

尊敬的团队:

我们的客户对于 Universal-foc_DRV8329_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang 中的 focHALInterface.c 有以下问题、需要您的帮助进行注释。

 

什么是 voltageSector : SSECTOR_1 (Max A, Min C)、SSECTOR_2 (Max B, Min C)、SSECTOR_3 (Max B, 最小 A)、扇区 4(最大 C、最小 A)、扇区 5(最大 C、最小 B)、 SECTOR_6(最大 A、最小 B)

代表什么?

 

感谢您的帮助!

 

B.R.

周奕迅

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    这是单电阻算法、用户应注意中占空比和最小占空比相位、并确保 ADC 通道具有足够的采样窗口。

    例如、对于 SECTOR_1、A 相具有最大占空比、C 相具有最小占空比。

    然后、单个分流电阻器应考虑是否有足够的采样窗口来对总线电流进行两次采样。

    下面的应用手册将概述需要手动处理最大、中和最小相位的占空比的原因。

    https://www.ti.com/lit/an/spract7/spract7.pdf 

    B.R.

    Sal