This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:Zero Code Studio 在哪里公开 VREF 信号

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582841/mspm0g3507-where-does-zero-code-studio-expose-vref-signal

器件型号:MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我想在 MSPM0G3507 电路的外部使用 VREF+信号。

在哪里可以在 Zero Code Studio 或 SysConfig 中配置 VREF、从而在 VREF 引脚上获得 2.5V 电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziggy:

    在 SysConfig 中、在 MSPM0G3507 上启用内部 VREF+将始终在 PA23 上输出其值。

    此致、
    Brian