This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS110 调试探针固件更新

Guru**** 3018190 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584187/tmdsemu110-u-xds110-debug-probe-firmware-update

器件型号: TMDSEMU110-U
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、

 

将 UniFlash v9.3.0.5401 与 dslite CLI 工具配合使用时、会显示以下消息:

XDS110 探针需要固件更新。 当前固件版本为 3.0.0.32。 探头必须升级到固件版本 3.0.0.38、才能与该软件兼容。

目录“C:\ti\ccs1281\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110“仅包含文件“firmware_3.0.0.32.bin",“,在、在哪里获取用于更新 XDS110 调试探针的固件版本 3.0.0.38?

 

非常感谢您的帮助!

 

此致、

Sebastian