This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:如何修改 LP-MSPM0L1306 以向 VDD 提供 1.9V 电压

Guru**** 3018200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1581453/lp-mspm0l1306-how-to-modify-lp-mspm0l1306-to-supply-vdd-with-1-9v

器件型号: LP-MSPM0L1306

您好的团队、

客户希望基于 MP-MSPM0L1306 进行开发。 但他们想为 MCU VDD 提供 1.9V 电压。 请说明如何在 LaunchPad 上进行修改? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、
    如果客户希望为 MCU 提供 1.9V 电压、则可以直接向电路板提供 1.9V 电压。 如果移除 3.3V 或 5V、用户仍可以通过 USB 进行调试。 否则、在 J101 上的 3.3V 电源轨之间添加一个分压器有助于将电压降低到 1.9V(应在试验电路板上使用简单的电阻分压器进行此操作)。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的快速反馈。 我将与客户核实他们是否需要更多信息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    没问题。 如果需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、
    客户反馈是否有任何更新?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    客户反馈不错、我关闭了这个。 谢谢你。