This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:MSPM0G3107 中的 ADC 值波动

Guru**** 3017630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1583049/mspm0g3107-adc-value-fluctuating-in-mspm0g3107

器件型号: MSPM0G3107

您好、

我将 MSPM0G3107 用于我的工程。
在我的电路板中、使用了一个外部电路将相位转换为 12V 直流电压、并对该电路进行进一步分频、以便为 MCU 提供稳定的 3.3V 电压。
我使用 ADC0、通道 11 读取温度。采用的基准是 VDDA。
当我尝试读取温度时、 ADC 值出现波动。
当移除外部电路并通过 LaunchPad 为 MCU 供电时、温度读数正确且稳定。
这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源线路上可能会出现噪声、尤其是使用任何类型的开关降压稳压器时。 LP 采用 5V 输入、并使用非开关电源的 LDO 将其降低、因此您将在其中看到更高的稳定性。 您可以尝试进行一些频率分析、以查看 VDD 线上的峰值频率幅度、并使用滤波器来消除/减轻噪声。  

    由于 ADC 的 VREF 是 VDD、因此电源上的任何噪声/瞬变也会转换为 ADC、可能会显著丢弃该值。