Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107
器件型号: LP-MSPM0G3507
主题: MSPM0G3107 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我将 MSPM0G3107 用于我的工程。
我没有配置 BOR_THRESHOLD、因此默认为 BOR0。 我通过使用 DriverLib 获得 BOR 电平进行了确认。
因此、问题有时会触发 NMI 处理程序、而在检查掩码时、是 BOR 违例。
当我在发生 BOR0 违例时浏览数据表时、应该向右复位 MCU、但我的 MCU 在 NMI 处理程序中卡在 while (1) 处。
MCU 的 Vcc 不会低于 2.5、因为在外部我使用的是一个芯片、当它低于 2.5 时、该芯片本身会切断电源。