This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5959:Uniflash 编程错误

Guru**** 2904460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5959, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1583419/msp430fr5959-programming-error-with-uniflash

器件型号: MSP430FR5959
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好的团队、

我的客户使用 MSP430FR5959 进行开发。 它们在使用 Uniflash 刷写固件时会遇到问题。 以下附件包含详细信息。 请帮助澄清。 谢谢你。

Setting.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    似乎您缺少密码。

    此外、115200 的波特率太高:

    我还建议连接一个逻辑分析仪、以便您查看 UART 连接上的发送和接收结果。

    您是否引用了 MSP430 FRAM 器件引导加载程序 (BSL)

    此致、

    Owen