This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:MCAL 0.2.5:ARXML 格式错误

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584221/mspm0-sdk-mcal-0-2-5-arxml-format-error

器件型号: MSPM0-SDK

大家好!

客户注意到 ARXML 格式错误(无效字符)导致在端口插件的 ARXML 文件内的 DaVinci 配置器中加载项目失败:其中的快捷名称包含无效的括号 ()、这违反了 AUTOSAR 命名规则(有效字符为[a-zA-Z0-9 _-])。

客户可以手动编辑 Port_TI_MSPM0Gx51x.arxml 文件并将括号替换为下划线 (_)、以允许工程打开并继续配置。

此问题可能出现更多情况。 所有问题都应该解决。


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否使用 10 月 31 日发布的 Mcal?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    是的。 我代表他们提交的其他 2 个问题也是如此。


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已~、需要一些时间来检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    默认情况下、圆括号来自我们遵循的封装命名约定。 目前、我们仅使用 EB Tresos 验证我们的插件、我们没有看到 EB Tresos Studio 24.0 的任何加载失败、我们能够使用该插件生成 Port_Cfg 文件和 Port_PBcfg.c 文件。 如果这是您的项目集成必须具备的条件,我们可以考虑将参数更改为下划线。