This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:使用 UART 和#39 测试环回。

Guru**** 3009080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1583544/mspm0g3507-test-loopback-using-uart-s-tx-and-rx

器件型号: MSPM0G3507

您好、

我们有一个 UART 接口用于单线 UART 应用、图如下所示。
如果我们要在 MCU 端测试外部 UART 环回、 我们该怎么做?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    UART 具有环回模式。 有关实现的详细信息、请参阅 TRM。

    马修