This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:无法将 XDS110 连接到 UniFlash(在 CCS 中工作)

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584406/uniflash-unable-to-connect-xds110-to-uniflash-works-in-ccs

器件型号: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28035

您好:

我目前无法使用 UniFlash 连接 XDS110 调试探针、尽管它在 Code Composer Studio (CCS) 中可以正常工作而不会出现任何问题。

我正在使用 XDS 110、TMS320F28035 微控制器、Uniflash 版本 (9.3.0)、CCS 版本 (12.8.0)。

观察到的行为:

在设备管理器中正确检测到 XDS110

CCS 会连接并编程/调试、而不会出现任何问题

UniFlash 无法检测或连接到目标

您能否说明是什么原因导致 UniFlash 在 CCS 中成功连接后仍无法检测到 XDS110?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以尝试 使用 CCS 中的目标配置文件创建 UniFlash 会话? 在 UniFlash 中看到什么错误?

    此致、

    马特