This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:使用 TI Sitara 处理器 AM2434 嵌入一个 ECAT 从器件+一个 ECAT 主器件的可行性

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584883/am2434-feasibility-of-using-ti-sitara-processor-am2434-to-embed-one-ecat-slave-one-ecat-master

器件型号: AM2434

您好团队:  

我们能否为我的客户提供示例或信息 — 我没有在网上找到任何有关此架构的资源:  

问题是:是否可以使用 TI Sitara 处理器 AM2434 进行嵌入 一个 ECAT 从站  (由一个内核管理)+一个 ECAT 主站 (在另一个核心上运行)?

我们知道、通过对 PRU-ICSSG 外设进行充分的编程、这应该是可行的、但我们需要获得您的反馈、如果可能、还需要了解为实现这样的架构而对以太网线路进行布线的最终需要做些什么。

谢谢  

1 月

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jan Bock、

    为了提供反馈、我们希望了解一些其他细节。 请分享 EtherCAT 主设备+子设备架构的端口映射要求。 EtherCAT 主设备和 EtherCAT 子设备应该有多少个端口、或者两者都应该共享公共端口?

    此致、