This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:CAN TDC 值选择

Guru**** 3009230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1580875/am263p4-can-tdc-value-selection

器件型号: AM263P4

嘿、专家、
IAM 使用的是 Costum 板
CCS 12.8.1
SDK 11.00.00.19

我向 CAN 模块提出了问题。 我想使用 TDC、但不知道用于 TDCO 和 TDCF 的值是多少。 到目前为止、我的理解是:
TDCO:控制器会测量每条消息的延迟并将值存储在 TDCV 中。 现在在数据交换中、SSP 设置为 TDCV+TDCO。 TDCV 和 TDCO 以 1/CANclk(在我的情况下为 12ns)的时间常数给出。  
TDCF:设置 SSP 位置的最小值。 它相对于位开始而不是 TDCV 设置?

现在我的问题是如何正确设置这些值?

我尝试查看一个 ti 示例:mcan_external_read_write_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang
有 5Mbit/s 用于数据交换。 我期望将 SSP 设置为 70%–90%(与正常采样点一样)、因此我选择 13。 但该示例使用了 6、为什么?

您能为我的情况提供良好的价值吗? 我使用 4Mbit/s 数据 aphase、在我调试时看到 TDCV 为 23。  

此致

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcel、

    我们将研究这个问题并返回。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcel、

    请查找随附的有关 MCAN 收发器延迟补偿的 PPT。

    e2e.ti.com/.../MCAN-Transmitter-Delay-Compensation.pptx

    它在很大程度上取决于您使用的 CAN 总线特性所连接的特定收发器。

    我不知道为什么这些示例使用这些默认值、我将再次咨询我们的 SDK 团队。

    当仅使用 4Mbps 数据比特率时、根据您的 CAN 总线特性、您可能不需要发送器延迟补偿。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zackary、

    好的、这证实了我到目前为止的理解。
    现在唯一剩下的一点是 SDK 示例中使用的值。

    此致、

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcel、

    我已联系我们的软件团队、提供有关这些默认值的其他信息。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcel、

    我还没有找到这个问题的答案。 您能否专门为这个新查询创建一个新线程、以便我们将其分配给正确的人员?

    谢谢。此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已打开新线程:
    AM263P4:CAN TDC SDK 值选择

    此致、

    Marcel