This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:引导加载程序跳转到应用程序失败

Guru**** 3009080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584906/tm4c129encpdt-bootloader-jump-to-application-fails

器件型号: TM4C129ENCPDT

您好:

我有一个引导加载程序、它从串行终端接收新映像、将其存储在外部 SPI 闪存中、然后从此 SPI 闪存引导。 一切似乎都正常工作、但当跳转到应用程序时、应用程序的起始地址是错误的。  

我想知道如何编辑 TI RTOS TivaC 2.16 tcpEcho 示例、从闪存地址 0x00010000 而不是 0x0 执行。  

 

此外、似乎有一些硬件异常寄存器未正确设置。 是否有一系列步骤可指导我进行哪些设置以及正确的顺序?

 

谢谢!