This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:代码请求

Guru**** 3011220 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010262, MSPM0G1107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1581955/mspm0g1107-code-request

器件型号: MSPM0G1107
主题中讨论的其他器件: TIDA-010262、

尊敬的团队:

客户目前正在评估需要支持 PoDL 的 SPE 交换机。
我们在 TI 网站 (TIDA-010262) 上找到了推荐的电路。

我们可以询问电路中使用的 MCU MSPM0G1107 是否提供了代码、或者是否需要由我们自己开发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    The gateway is controlled by the AM6442 microprocessor and utilizes the LinuxRegistered operating system, allowing for flexible and scalable open-source software.

    这不是一个 MSPM0 级别的应用程序、所有代码都在 Linux 中运行、我想您可以尝试手动将 Linux 应用程序迁移到 MSPM0。

    但并非所有功能都在 M0 平台上受支持、因为 AM64x 和 MSPM0 之间的性能差异过大。

    首先、您需要决定 M0 平台上需要哪些功能。

    One MSPM0 to drive four port serial communication classification (SCCP)

    这部分代码是什么意思呢?

    MSPM0 不会维护此代码、我来将此主题移至 AM64x 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    开关的要求是什么、这应该是开始问题、

    SPE+PoDL 是物理层接口、该接口可以使用类似 TI PHY 来完成

    从 MCU 建议方面、您可以查看  

    AM263P4 和 AM261x。 -这些 MCU 在微控制器 SoC 内部有一个集成开关

    PHY(您可以查看的 PoDL + SPE)

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa74/snvaa74.pdf

    我们可以问电路中使用的 MCU MSPM0G1107 是否提供代码、还是需要由我们自己开发?

    我们可以从我们一方提供这种服务。

    如果您还有其他问题、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    开关的要求是什么、这应该是开始问题、

    SPE+PoDL 是物理层接口、该接口可以使用类似 TI PHY 来完成  

    DP83TD510E  -  IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY

    从 MCU 建议方面、您可以查看  

    AM263P4 和 AM261x。 -这些 MCU 在微控制器 SoC 内部有一个集成开关

    PHY(您可以查看的 PoDL + SPE)

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa74/snvaa74.pdf

    我们可以问电路中使用的 MCU MSPM0G1107 是否提供代码、还是需要由我们自己开发?

    我们可以从我们一方提供这种服务。

    如果您还有其他问题、请告诉我