This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MathACL/IQMathLib 结构

Guru**** 3008480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1585082/mspm0g3507-mathacl-iqmathlib-structure

器件型号: MSPM0G3507

在我们的工程中、我们将使用 MathACL 和 IQMathLib 来实现三个数学函数:

信号的平均功率计算

两个信号之间的交叉相关性

补偿相位误差

 

这些函数均具有不同的数据范围和分辨率要求、因此使用单一全局 IQ 格式是不够的。 当我们选择较高的 IQ 格式时、某些值会出现溢出;然而、当我们减小 IQ 格式时、精度损失会导致不正确的结果、尤其是对于小值。 在 MathACL/IQMathLib 结构中管理这种情况时、您建议使用什么? 是否有相应的建议方法或任何示例应用?

 

如果需要、我可以与您分享上述函数和相关的测试数据集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请分享您的功能。 谢谢!

    马修