This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:使用 AM2432 时的调试探针错误–1170

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584918/tmdsemu110-u-debug-probe-error--1170-with-am2432

器件型号: TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: AM2432

尊敬的团队:

客户在尝试使用 Code Composer Studio 中的 XDS110 调试探针调试 AM2432_ALX 器件时、遇到反复出现“错误–1170"。“。 错误消息表示无法访问调试访问端口 (DAP)、建议复位器件或检查连接/设置。  
重要的是、客户注意到新的 XDS110 探针最初可以工作、但在大约使用一天后便会失败、从而发展到这种持续的错误状态。 他们已经尝试了常见的故障排除步骤、包括重置探头固件、降低时钟速度以及检查引脚连接、但问题在多个探头之间仍然存在。

我建议通过以下链接遵循故障排除解决方案

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#cannot-access-the-dap

但是、没有任何工作、问题仍然存在。 有关详细信息、请参阅下面的故障排除尝试和结果。

尝试 1–使用不同的计算机来确定问题是否是本地问题

Windows 11、CCS 12? :相同的错误信息
Windows 11、CCS 20.3.1:相同的错误消息
Windows 11、CCS 20.3.1、12?:相同的错误消息
虚拟机 — Linux (Ubuntu 2204)、CCS 20.3.1:相同的错误消息

尝试 2–重新刷新 xds110 调试探针固件

# xds110 实用程序目录
cd C:\ti\ccs2031\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110
#将设备切换到 DFU 模式。
xdsdfu -m
# Firmware_3.0.0.8.bin 连接到设备,然后重置
xdsdfu -f firmware_3.0.0.8.bin -r
同样的错误仍然存在

尝试 3–将 JTAG TCLK 频率降低至 100Hz

将.ccxml 文件高级选项卡上“USB XDS100 Texas Instruments 调试探针“连接的 JTAG TCLK 频率降低至 100Hz。

似乎新的 xds110 探测器可以访问卡(AM24 芯片)而不会遇到此错误。 但是、返回到之前按预期工作的新 xds110 调试探针时、发现与其他探针具有相同的错误。 在使用嵌入式 xds110 调试探针且带有 Sitara AM243x MCU 的 TI LaunchPad 套件上也观察到了此错误。 (请注意,我之前没有看到此特定嵌入式探针成功连接。)  

您能进一步帮助吗?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来测试环境中的某个器件会暴露在 EOS(电过应力)事件中。

    不清楚客户是将调试器连接到 TI EVM 还是 定制系统设计。 您能否 提供有关通过 USB 或 UART 连接到被测试电路板的所有内容的详细信息、包括电源、网络连接、其他 PCB 组件、PC/笔记本电脑、并 提供有关 如何 将任何所连接的器件连接到交流电源的详细信息。

    在 系统 按预期工作到停止工作之间是否有任何热插拔或热插拔? 热插拔桶形电源插头可以产生延迟接地连接、当整个 PCB 组件  在接地之前连接正极端子时上升到正电源电势的电势时、这会产生 EOS 事件。 因此、切勿热插拔桶形电源插头。

    测试是否在 ESD 工作站上执行、 用户是否佩戴了适当的 ESD 保护装置?

    此致、
    Paul