This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507 闪存组织

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1585637/mspm0g3507-mspm0g3507-flash-memory-organization

器件型号: MSPM0G3507

大家好、对于一个汽车项目、我将尝试为闪存的 MAIN 区域创建稳定的存储器映射、其中包括以下内容:

  • 8KB 闪存区域用作 NVM(无仿真)。
  • 在地址 0x0000 2000 处映射的中断向量、并使用 VTOR 寄存器来指定此值。
  • 保留给应用程序的其余存储器。

我附上了一张图、其中显示了上述区域。 你能否告诉我、这项建议是否有任何问题? 谢谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这应该会起作用、但如果您共享链接器、我可以仔细查看一下。

    马修