This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SEP:对引脚端接的阐释

Guru**** 3008420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575115/tms570lc4357-sep-clarification-on-pin-termination

器件型号: TMS570LC4357-SEP

工具/软件:

您好:

我当时查看 了 TMS570LC4357-SEP TID 辐射报告 、并对用于引脚的端接有疑问。 我想了解如何确定在引脚上应用上拉电阻器还是下拉电阻器。

例如、如果是引脚 R12 和 R13 —默认情况下、这两个输出都是输出、但其中一个被上拉、而另一个被下拉。 理解此原理有助于我决定如何使用此 MCU 端接定制电路板上的未使用引脚。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir Gandhi:

    对延迟的回复表示歉意!

    虽然搜索的文档中并不直接提供引脚 R12 和 R13 的特定辐射测试信息、但耐辐射设计的通用实践建议:

    • 而不是使用浮动状态
    • 实施适当的上拉或下拉电阻、以在潜在辐射事件期间保持已知状态
    • 在辐射引起的效应的情况下考虑引脚的失效防护状态
    未使用引脚建议:对于定制电路板上未使用的引脚、您应该:
    • 对于未使用的引脚端接、请遵循数据表中的器件特定建议
    • 考虑辐射环境、并根据所需的失效防护状态实施适当的上拉或下拉电阻器
    • 确保引脚不悬空、这可能会在辐射事件期间导致未定义的状态

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、
    感谢您的答复。 但是、我想请您再次查看我的问题、因为所提供的建议不能解决我的问题。

    [引用 userid=“524805" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575115/tms570lc4357-sep-clarification-on-pin-termination/6072158
    • 对于未使用的引脚端接、请遵循数据表中的器件特定建议
    [/报价]

    此外、我无法在数据表中找到任何有关引脚端接的建议。

    最后、我恳请不要使用 AI 工具来生成响应。 我在 E2E 上发帖是为了得到深思熟虑且有用的答案、即使这需要额外的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    对延迟的回复表示歉意。

    您是对的、我使用了我们的内部 TI 工具、此工具的优势是随我们的所有 e2e 数据库以及所有手册一起提供的。 在生成它的响应后,我验证并发现它是有意义和正确的。 这就是我向你们分享的原因。

    目前该器件没有进行任何正在进行的开发、并且提供的支持非常有限。 如果需要、我将尝试与内部团队核实以获得有关的回复、这可能需要一些延迟。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、
    感谢您的回复。

    我使用了我们的内部 TI 工具、该工具的优势是我们的所有 e2e 数据库以及所有手册。 在生成它的响应后,我验证并发现它是有意义和正确的。 这就是我向您分享的原因。

    好的、但我仍然无法在数据表中找到任何引脚端接建议。 请帮我解决同样的问题。

    如果需要、我将尝试与内部团队核实以获得对其的响应、这可能需要一些延迟。

    请与内部团队核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhir

    我已经查看了此主题以及有关此器件的其他信息。

    测试报告中的上拉/下拉电阻是任意选择的。  通常、它们交替进行上拉和下拉、除非功能另有规定。  此测试板不用作应用实现的参考设计。  我会推荐相同的建议,因为 Jagadish 在第一,选择拉根据应用需求.  通常、对于输出缓冲器、由于器件正在驱动引脚、因此不需要拉电阻。  仅在需要确保始终驱动信号时才包括这些错误、即使器件输出缓冲器未激活也是如此。   

    此致、

    Jason