This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:ETB 跟踪在基于 Theia 的 IDE 上不起作用

Guru**** 3011600 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1586204/am2434-etb-trace-not-working-on-theia-based-ide

器件型号: AM2434

您好、

我无法将 AM2434 中的 ETB 跟踪与基于 Theia 的 CCS 20.3.1 配合使用。  

采取的步骤:

1) 开始调试、点击 show all kernel 并连接了 DebugCell_TBR_0

2) 在调试视图中选择 MAIN_Cortex_R5_0_0

3) Selected View -> Trace and Than Core Trace 按钮

4) 启动 MAIN_Cortex_R5_0_0

image.png

5) 暂停 MAIN_Cortex_R5_0_0、跟踪移动到“跟踪处理“、然后“重新连接到 TI Cloud Agent ...“ 出现了按摩。 点击“Cancel" CCS“ CCS 报告、即需要重新加载该报告。 image.png

 

注意:使用 CCS 12.8.1 时、迹线工作正常。

执行的步骤是相同的、唯一的不同似乎是在 GUI 中、CCS 允许选择传输端口类型。 image.png

image.png